This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543820E:TPS543820E 和 TPS543820有何区别?

Guru**** 2813465 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS543820E, TPS543820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1009817/tps543820e-what-is-difference-between-tps543820e-and-tps543820

器件型号:TPS543820E
主题中讨论的其他器件: TPS543820

大家好、

您能否提供 TPS543820E 和 TPS543820之间的比较表?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    两者之间的区别在于、E 表示扩展温度范围。

    - TPS543820的工作结温范围为–40°C 至150°C   

      TPS543820E 的工作结温范围为–55°C 至150°C

    此致、

    Yitzhak Bolurian