This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2823A:UC2823A

Guru**** 2590090 points
Other Parts Discussed in Thread: UC2823A, UCC38C43, UC3842

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1008214/uc2823a-uc2823a

器件型号:UC2823A
主题中讨论的其他器件: UCC38C43UC3842

我在一个原型上执行 UC2823A 并启动运动。

因为我想在电压模式下使用它、所以我将斜坡连接到 CT。

我在预期频率(200kHz)下获得输出信号、但我无法获得小占空比:

如果我将 EAOUT 电压从4V 降至2.5V、我将占空比从99%控制在40%。 但是、如果我继续降低  EAOUT 电压、 我会松开输出信号:我的占空比不能小于2us

如果我 增大 CT 电容器的值、频率当然会降低、 但仍然限制在2us。

在 电压模式下、为什么此组件无法实现小占空比?  

在测试期间、我已经修改了这个原理图中的几个方面:

  • VC 连接到+12VD
  • Q220短路、将 R223连接到0VP
  • C221和 R221已断开连接

感谢您的支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为您需要测试斜坡波形、然后根据数据表第1页的图来检查是否需要斜坡和 RAOUT -您可能需要进行调整。 听起来您的斜坡峰值不够高。 但您需要测试波形、以确保斜坡和 EAOUT 匹配良好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我在电压模式下工作时、斜坡信号= CT 信号。 这些电平与数据表完全一致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这就是您的假设。 您需要获取波形以验证它们是否与您的假设相符。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于我们正在与2名在电源领域拥有20多年经验的人员合作、因此我们希望您的反馈质量比您的最后答案更高。

    通过只连接斜坡和 CT、UC2823A 在所有占空比范围的电压模式下似乎都不起作用。 您是否对此类使用有任何一致的反馈?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想我也怀疑、要从斜坡直接连接到 CT、这就是为什么需要检查斜坡波形以查看它是否如您所期望的那样。 您确认坡道不好。  

    如果是、您需要在 CT 和斜坡之间添加缓冲电路、以便能够生成适当的斜坡。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我理解得好、您建议添加 UCC38C43数据表上建议的原理图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可能需要使用 UC3842数据表作为参考、因为 UCC38C43在该特定电路上存在错误、无法从 CMC 配置 VMC。 此外、您还可以参考此应用手册。

    http://proddms.itg.ti.com/stage/lit/an/slua257/slua257.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们昨天确定了另一种解释该问题的方法:

    正如您在数据表上解释的、RT 和 CT 值的选择会影响 Rmax、它似乎也会影响 Rmin。 请您确认吗?

    如果是、您是否有一些规则来定义 Rmin、具体取决于 RT 和 CT 选择、正如您为 Rmax 提出的建议?

    此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我假设 Rmax 实际上是 Dmax、Rmin 实际上是 Dmin。 否则、请阐明 Rmax 和 Rmin 是什么。

    IC 的前沿消隐时间可以是450ns (见第5页的 PWM 比较器)。 因此、最小值由开关频率 Fsw 决定。 较小的 Fsw 可能具有较小的 Dmin。

    PWM 比较器能够实现0%至85%的占空比。 由于前沿消隐、0%实际上应该被最小脉冲取代。 然后、斜坡信号形状是确定占空比范围的关键因素。

    这有助于您提供斜坡信号以进行进一步讨论。