This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS274160:每个通道或整个器件的外部电流限制?

Guru**** 1831610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1009806/tps274160-external-current-limit-per-channel-or-for-whole-device

器件型号:TPS274160

大家好、

我对根据 RCL 设置的外部电流限制有疑问

如果 IOUT 的值是每个通道或整个器件的电流限制、我在数据表中找不到任何提示。 这里有一个快速示例:如果我使用4K 电阻器将电流限制设置为0.5A、我可以使用0.5A 的电流操作所有4个通道、或者将所有4个通道的电流总和限制为0.5A

非常感谢 您的任何帮助

弗洛里安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗洛里安

    当您设置电流限制时、它是每通道的电流限制、而不是所有通道的总和。 例如、对于500mA、每个单独通道的电流限制为500mA、每个通道独立工作。