This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28730:空载时输出电压增加。

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1009774/ucc28730-output-voltage-increase-at-no-load

器件型号:UCC28730

你(们)好

请参阅以下内容。

规格-

输入:AC 220V

输出:5V 0.6A

在输出电流为0.6A 时、它保持在5V、但在无负载时增加到6V。

如果您知道如何解决该问题、请告诉我。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为了使器件保持稳压状态、您需要一个预负载电阻器。  请使用一个在空载时提供1mA 至2mA 电流的电阻器来加载输出。  您可能需要微调电阻器以获得所需的调节。

    此致、