This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25947EVM:TPS25947EVM 无法进行6A 负载。

Guru**** 1810550 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25947EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1008653/tps25947evm-tps25947evm-can-not-6a-load

器件型号:TPS25947EVM

TPS25947EVM 不能为6A 负载。  

RLIM = 549ohm (初始安装)

VIN = 12V 至16V

最大负载的预期值为6A。

但它在1.1A 时关闭。

所有通道都是相同的症状、  

我使用了电气负载、负载以0.1A 的阶跃增加。

请告诉我解决方案吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    1.您是否正在测试启动?

    2. cdvdt 电容的值是多少?  

    3.电子负载是在 CC 还是 CR 模式下使用?

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    >1. 您是否正在测试启动?

    这一问题是什么意思?
    在以下条件下、电压正常输出。
    TPS25947EVM 尚未修改。

    12V 至16V 连接到 TPS25947EVM 的输入端子(J16)
    输出端子(J15)上无负载

    连接电子负载、以0.1A 的步长增加负载、并在1.1A 时关闭输出。

    在0.01A 阶跃中、它在1.03A 时关闭。

    2. cdvdt 电容的值是多少?  

    这是 TPS25947EVM 的默认设置
    遵循全部设置的结果是相同的。

    1.3300pF
    100 Ω+0.01uF
    100 Ω+22nF

    >3. 电子负载是在 CC 还是 CR 模式下使用?

    它是 CC 模式

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能告诉我们您使用的是 EVM 的哪个通道吗?

    您是先连接负载、然后打开电源、还是先连接电源、然后再打开负载?

    您能否通过电子保险丝共享显示输入电压、输出电压和电流的波形?

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    >您能告诉我们您使用的是 EVM 的哪个通道吗?

    所有 ch 都是相同的症状。

    >您是先连接负载,然后打开电源,还是先连接电源,然后再打开负载?

    首先连接电源、然后打开负载

    >您是否可以通过电子保险丝共享显示输入电压、输出电压和电流的波形?

    您可以检查随附的吗?

    e2e.ti.com/.../EVM.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在波形中看到、当电流大于1A 时、输入电压也开始下降。 为什么会发生这种情况?  

    由于器件关断、输入电压将低于10.83V 的欠压锁定阈值。  

    由于电源电压下降、它看起来无法提供超过1A 的电流。 电源的电流限制是多少?

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、您的观点是正确的。

    使用 PS 时出现问题。
    我更改为另一个 PS、问题消失了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 感谢您的确认。 现在关闭主题。