This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28782:与 UCC28780的一般比较

Guru**** 2814315 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28780, UCC28782

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1008017/ucc28782-general-comparison-with-ucc28780

器件型号:UCC28782
主题中讨论的其他器件:UCC28780

您好!

我想知道 UCC28782与 UCC28780相比有哪些含义。 它们似乎具有类似的有源钳位反激式控制模式和类似的保护。

我将 UCC28780用于低功耗航空应用:  

Vin = 115V;400Hz

输出电压= 30V;30W

知道我的主要兴趣是在成功通过 DO160 EMI 标准的同时提高电源效率,那么我的应用切换到 UCC28782是否更有利?

提前感谢您的回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohamed、

    为提高功率密度而添加到 UCC28780的主要特性如下:

    提高了 EMI 抖动、有助于将 EMI 裕度提高高达~7dBuV

    2.集成偏置电源-这是一个可选电路、旨在更好地支持输出可能在5V 至20V 之间变化的 USB Type-C PD 应用。 此电路的优点是可简化变压器设计。 对于 USB Type-C PD 应用、这可以节省4个外部组件和一个辅助变压器绕组。  

    3.有源 X 电容器放电-这比 UCC28780节省了6个组件

    可编程待机功耗-现在使用单个电阻器来设置待机功耗阈值、而对于 UCC28780、这是通过外部电路完成的。 如果在外部实现、这将移除大约9个组件。

    5.改进了突发自动补偿-这提高了轻负载模式中和轻负载模式中的稳定性,无需外部组件。 如果以分立方式实现、则无需使用5个组件。  

    6.动态栅极驱动控制-针对 Si 或 GaN 优化栅极驱动  

    更高的最大开关频率- UCC28782的最大开关频率为1.5MHz。 UCC28780的频率仅为1MHz (请注意、大多数客户的运行频率低于500kHz)、

    希望这能解答您的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 JCHK、

    非常感谢您的回答。