你(们)好
Vout 是否会根据串联的 LED 的数量自动变化?
例如、
如果我连接10个 LED、每个 LED 具有1.5V 正向电压、这是否会使输出电压为20V?
如果我连接20个 LED、输出电压是否变为40V?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
Vout 是否会根据串联的 LED 的数量自动变化?
例如、
如果我连接10个 LED、每个 LED 具有1.5V 正向电压、这是否会使输出电压为20V?
如果我连接20个 LED、输出电压是否变为40V?
谢谢
你好 Robin
感谢您的回答。
您提到每个通道的 LED 数量应该相同、您能否检查以下应用是否适用于客户?
如果他们不这样做、导致问题的原因是什么以及如何解决。
1、 5个连接到 OUT1和 OUT2的 LED、OUT3和4 开路
连接到 OUT1、2和3、OU4的10个 LED 打开
3、12个 LED 连接到 OUT1和2、14个 LED 连接到 OUT3和4 (在 这种情况下、将应用哪个通道的自适应升压输出功能?)
此致
David