This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92390:输出电压是否会根据连接的 LED 数量自动变化?

Guru**** 2635075 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1008567/tps92390-does-the-vout-changes-automatically-according-to-the-number-of-the-led-connected

器件型号:TPS92390

你(们)好

Vout 是否会根据串联的 LED 的数量自动变化?

例如、

如果我连接10个 LED、每个 LED 具有1.5V 正向电压、这是否会使输出电压为20V?

如果我连接20个 LED、输出电压是否变为40V?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    该器件具有自适应升压输出功能、可将最低电压转换为点亮 LED。

    BR、

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Robin

    您能否提供 有关 其工作原理的更多详细信息?

    如果连接了10 或20个 LED、每个1.5V 正向电压、 我们希望 看到输出电压是多少?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robin、请继续关注这种情况、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    每个通道的 LED 数量应相同、然后其功能可以正常工作。 有关详细的工作原理、请参阅数据表中的第7.3.6.3节。

    BR、

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Robin

    感谢您的回答。

    您提到每个通道的 LED 数量应该相同、您能否检查以下应用是否适用于客户?

    如果他们不这样做、导致问题的原因是什么以及如何解决。

    1、 5个连接到 OUT1和 OUT2的 LED、OUT3和4 开路

    连接到 OUT1、2和3、OU4的10个 LED 打开

    3、12个 LED 连接到 OUT1和2、14个 LED 连接到 OUT3和4 (在 这种情况下、将应用哪个通道的自适应升压输出功能?)

    此致

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    头两个连接正常。 最后一次操作将导致 LED_SHORT 故障、因为升压转换器将根据最高通道的要求输出电压。 有关详细信息、请参阅数据表的第7.3.9.3.2节。

    BR、

    Robin