主题中讨论的其他器件: TPS546C23、 TPS546C20A、 TPS40400、 TPS549D22
我想使用 TPS546D24A、但制造商缺货。 我应该使用哪个组件?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我想使用 TPS546D24A、但制造商缺货。 我应该使用哪个组件?
目前、全球芯片供应在整个行业都很紧张。 如果您对 TPS546D24A 感兴趣、我建议使用该器件、因为它是 TI 最新推出的具有 PMBus 的集成式 FET 同步降压转换器。
最接近的等效器件是上一代 TPS546C20A 或 TPS546C23
对于3.3V 输入、TPS546D24A 绝对是最佳选择、因为您需要向 AVIN/VDD5引脚提供大于4V 的偏置电压以启用开关。 如果您没有可用的偏置电源、我们有一个应用电路、该电路使用 TPS546D24A 的同步输出来驱动分立式电压双电荷泵、从而生成必要的偏置电压以启用开关。
https://www.ti.com/lit/pdf/sluaa03
替代方案是使用 TPS40400的分立式 FET 设计、或者如果不需要数字遥测、TPS549D22可通过具有4.5V 偏置电源的3.3V 电源轨运行。 遗憾的是、TPS549D22不提供 SYNC 信号、因此需要单独生成偏置电流、或使用其自己的开关源。
您是否正在寻找 TPS546D24A 的特定 PMBus 功能?
我和我的冷格在这里可以提供帮助。 您列出的所有功能均可在 TPS549D22上使用、因此您可以将其作为替代方案。
TPS549D22可以将其功率级与其 VDD 引脚分开运行、例如 TPS546D24A、以便从3.3V 运行电源转换。 但是、与 TPS546D24A 不同、TPS549D22没有同步功能、并且其 VDD 引脚上需要4.5V 电压才能退出欠压锁定(UVLO)、因此您需要在30-50mA 下生成3.3V 至5V 偏置电源、具体取决于为 VDD 供电的开关频率、 但它会为您提供另一个选项。