This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2611:高占空比补偿计算

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2611

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1008686/lm2611-high-duty-compensation-calculation

器件型号:LM2611

您好!

我正在围绕 LM2611设计一个转换器、以便从3-5V 输入产生-12V 电压轨。 这将提供~73%的占空比、根据数据表、需要在反馈环路中添加额外的补偿极点-零点对(如数据表第19页所示)。

这些组件的值是如何计算的? 我计划使用22uH 电感器和1uH Ccuk 电容器、Rfb2=5k、Rfb1=44.2k。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew、

    抱歉、我们没有用于计算这些组件值的工具。 由于器件已发布很长时间、因此我也找不到内部补偿值。

    我建议 您应用 EVM 并尝试进行基准测试、以找到一个在负载瞬态期间具有良好稳定性的值。