This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5176:电源管理论坛

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5176, LM5156-Q1, LM5156, LM5155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1006592/lm5176-power-management-forum

器件型号:LM5176
主题中讨论的其他器件: LM5156-Q1LM5156LM5155

您好、先生、

我的客户希望设计 LM5176。

您是否会查看要求和布局并提供您的意见?

  • VIN=9~48V   
  • Vout=19V/12A
  • Vin = Vout

 

我使用了 webench、它表明它不支持。

    

 

但是、它可以单独支持以下条件。 请告诉我、为什么 LM5176不能支持9~48V 的 Vin 范围?

    1。

  • VIN=19~48V   
  • Vout=19V/12A
  • VIN=9~19V   
  • Vout=19V/12A
  • VIN=18.5~19V   
  • Vout=19V/12A

以下是上述条件的 webench 仿真。

 e2e.ti.com/.../Vin18p5_5F00_19_5F00_Vout19V_5F00_WBDesign347.pdf

e2e.ti.com/.../Vin19_5F00_48_5F00_Vout_5F00_19V_5F00_WBDesign351.pdf

e2e.ti.com/.../Vin9_2D00_19_5F00_Vout19V_5F00_WBDesign352.pdf

 

BR、

SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SHH、

    您可以使用 产品文件夹中的设计工具中提供的合适快速入门计算器、还是使用 LM5156-Q1的 Webench。 LM5156的 Webench 工具确实存在问题、因为它仅使用一种类型的转换器、而不是提供选择首选拓扑的能力。 我们正在纠正这一问题、很快就应该纠正。 您可以在 LM5156-Q1 Webench 工具上找到该选择方法。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte、

    感谢您的反馈。 但是,我尝试了这两种方法,似乎都不起作用。  

    您是否会为我发布一个快速入门工具?

    快速入门 Excel 名称仅用于升压?

    此外、它适用于 LM5155。 因此 Vmax 无法在48V 电压下按键。

    对于 LM5156-Q1、它也没有降压/升压选项。

    最大输出电流为10A。

    BR、

    SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SHH、

    我已经检查了您连接的 webench 输出、其中使用的器件是 LM5176PWP。

    而主题标题为 LM5156 -您是否可以阐明您计划将哪个器件用于您的应用。

    谢谢、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    感谢您的通知。 我们对这些器件进行了来回讨论。  

    最后、客户针对这种情况设计了 LM5176。

    您是否会查看原理图和布局?

    通过:"ti"

    e2e.ti.com/.../lm5176.zip

    BR、

    SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SHH、

    我在以下条件下检查了原理图:

    VIN = 9V 至48V
    Vout = 16V
    Iout = 3A 最大值
    未使用平均电流限制。

    请检查这些值是否正确。

    请在此处查找我对原理图的评论:

    -请卸下 PC33和 PC29。 这些可能会导致测量问题。

    -检查 PR209和 PC49的连接。 将 PC49连接到 BIAS、如果要断开与 BIAS 的连接、则应仍关闭与 VOSNS 的连接、因此需要更改 PR209的连接。

    -检查 PR24的连接。 我希望 PR209用于从 VOUT 断开偏置。 然后、您应将 PR24连接到 PR209的另一侧。

    -我建议在输入端添加一个大容量电容器。 尤其是在启动或瞬态期间、在最大输入电压下可能为15uF 的低输入电容(直流偏置会严重降低陶瓷电容器的电容)将导致高输入电压纹波或输入电压可能严重下降。

    UVLO 电压约为5.8V、因此转换器需要在此电压下稳定运行。 当您收到电路板时、请在实验中检查此内容。

    -为了提高整个范围内的稳定性,我建议将 PC245更改为33nF,并将 PC246更改为1000pF。

    对于布局、请客户打印包含组件放置的层、我可以查看这些层。 我不知道使用过的 CAD 软件、也不具备对其进行培训的能力。

    BES 此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte、

    感谢您的评论。

    要查看布局、请为此设计安装 Allegro 查看器吗?  

    https://txn.box.com/s/o2bm60emuu3fh93p6kknzboopqd4erw0

    BR、

    SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SHH、

    抱歉、我不知道 Allegro、请准备打印输出以供审核。

    此致、
    Brigitte