This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63030:备用转换器

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1008614/tps63030-alternate-converter

器件型号:TPS63030

您好!

您能否建议使用 TPS63030的任何转换器来替代器件并与封装、功能和引脚兼容?

此致、

VINO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vino、

    我们没有引脚2引脚器件。 您的应用中的输入/输出是什么? 我们可以建议合适的降压/升压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于 TPS63030没有库存、我们的客户在其设计中需要确切的替代产品。 输入为5V、输出为1.5V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vino、

    客户项目中器件的状态是什么? 如果输入为5V、输出为1.5V、则客户需要选择降压转换器、而不是降压/升压转换器 TPS63030