This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS723:引脚布局 TPS72301DBV

Guru**** 2925360 points

Other Parts Discussed in Thread: MULTIPKGLDOEVM-823

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1009410/tps723-pin-layout-tps72301dbv

器件型号:TPS723
主题中讨论的其他器件:MULTIPKGLDOEVM-823

请就 TPS72301DBVR 向我们提供一些建议。
我正在尝试使用 MultiPkgLDOEVM-823检查 TPS72301DBV 的特性。
查看 TPS72301DBV 的目录、您将看到图中所示的引脚布局。 1。
但是、如果您查看 MultiPkgLDOEVM-823的指南、则该引脚排列如图所示。 2.
哪一项是正确的? (我认为图 2是使用 MultiPkgLDOEVM-823检查特征的正确方法)。

此致、
Akihiko Yokouchi/

 图1.

 图2.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akihiko、  

    它们都是正确的。 并非所有 DBV 封装都具有相同的引脚输出。

    如果您想使用  MultiPkgLDOEVM-823查看 TPS72301的特性、我建议使用 DRV 封装、即 TPS72301DRVR。

    特性将与数据表中的特性相同。

    最棒的  

    Edgar Acosta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edgar Acosta

    感谢你的建议。
    已成功解决。

    Akihiko Yokouchi