This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC24630:最适合3.3V/1A 设计

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5180, UCC24630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1008571/ucc24630-best-fit-for-3-3v-1a-design

器件型号:UCC24630
主题中讨论的其他器件:LM5180

大家好

我的客户将 LM5180用于隔离式 PoE 设计、48V => 3.3V/1A。

由于它们的设计空间有限且采用全封闭、因此它们需要最高的效率、因此希望在输出端使用同步整流器。

UCC24630是否适合?

还是建议使用另一个设备?

此致

Ueli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、UE、

    UCC24630可 与 LM5180搭配使用作为 SR 控制器。  UCC24630的 VDD 开启阈值为~4V、高于3.3V 输出电压、因此建议添加一个次级侧辅助绕组为 VDD 供电。  并设计出低于200kHz 的 LM5180开关频率。

    谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Jaden

    感谢您的快速回复、感谢您的支持。

    此致

    Ueli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Jaden

    下面是我的客户提出的两个问题:

    UCC24630是否可与   LM5180的频率折返模式(FFM)配合使用?

    也可以 使用此 D-R-C 网络而不是辅助绕组来生成 UCC24630的 VDD 吗?

    此致

    Ueli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ueli、

    请在我发送给您的电子邮件中找到我的回复。 我将关闭这个帖子。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Jaden

    感谢您的快速回复、感谢您的支持、我将您的意见复制到下面。

    此致

    Ueli

    --------------------------------------

    UCC24630可与 LM5180的 FFM 搭配使用。

    基本上,DRC 网络是可行的,但 它会牺牲效率,因为次级绕组的电压很高(Vin_max/NPS),特别是 在高压线路输入电压下。 在此应用中,输入不是通用输入(90Vac264Vac)。 因此 DRC 网络的功率损耗较低,如果客户不需要额外的 AUX 绕组 ,则可以尝试此变通办法。