This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92200:需要查看原理图

Guru**** 2531460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1009689/tps92200-need-to-review-schematic

器件型号:TPS92200

专家您好!

下面是我们客户的原理图和条件。

请您进行评论和反馈吗?

在我看来、他们使用的是4个并联 LED。

因此、我认为每个 LED 都有电流容差。

你有什么看法? 我们可以忽略该电流容差吗?

*条件

-。 输入电压:5V

-。 输出电流:1A

-。 Vf:典型值 2.9V/最大 3.4伏

*原理图

此致、

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    正如您所关心的、每个 LED 的电流可能稍有不同。 高电压必须高于1.4V、我发现电阻分压器由200欧姆和104欧姆组成、因此请确保 PWM 电压足够高。 另一件事是、感应电阻器的功率率应至少为0.1W。

    BR、

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    感谢您的快速响应并得到了响应。

    关于 PWM 的电阻器、104欧姆是100千欧姆。 所以没有问题。

    BR、

    Michael