This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3414HV:是否有任何器件、如 LM3414或 LM3414HV 的外部 FET 版本?

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3414HV, LM3414, TPS92640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1008953/lm3414hv-do-you-have-any-device-like-external-fet-version-of-lm3414-or-lm3414hv

器件型号:LM3414HV
主题中讨论的其他器件: LM3414TPS92640

 大家好、

 我的一位客户对 LM3414HV 感兴趣。 但器件输出电流能力为1A。

 它们希望使用高于1A 和220V 的输入电流驱动100V~150V VF LED。

 他们正在寻找 外部 FET 版本的 LM3414或 LM3414HV 等器件?  

 我附上了客户要求的方框图。  

 您是否有类似此类器件的任何器件?

 或者、您是否有开发器件的计划?

 非常感谢您的答复。

 此致、

 Kazuya。

e2e.ti.com/.../BlockDiagram.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya、

    LM3414HV 的最大输入电压为65V。 TPS92640可以支持更高的85V 输入电压。

    那么、应用是什么?为什么需要如此高的 VF? 实际上、我们正在考虑开发 LM3414等新器件、我们非常感谢您的分享。

    BR、

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Robin:

     非常感谢您的回复。

     目前、我没有关于客户应用的足够信息。

    我将获得有关其应用程序的更多详细信息、然后我将在这个主题上通知您。

     我认为它可能是用于更换汞灯的非常明亮的 LED 斜坡

    由于 2020年底禁止生产、进口和出口汞灯。

     此外、我认为高 LED 正向电压的原因是产生高亮度和

    使用单通道 LED 驱动器的低成本产品。 客户更喜欢方框图等简单电路

    我附在 上次的调查之后。

     再次感谢、致以诚挚的问候、

     Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya、

    非常感谢! 我将关闭此主题、您可以根据需要联系我们。

    BR、

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Robin:

     下面我可以问您一个问题吗?

     问: 您是否计划在不久的将来对 LM3414或 LM3414HV 的外部 FET 版本进行 RTM?

     谢谢、此致、

     Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya、

    很抱歉、我现在无法给您准确的答案。 感谢您的理解!  

    BNR、

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Robin:

     感谢你的答复。

     我了解到目前我们没有任何 TI LED 驱动器、我可以提出这些驱动器。

     但我期待看到  LM3414的新版本器件。

     再次感谢、致以诚挚的问候、

     Kazuya。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robin、请继续关注这种情况

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya、

    感谢您的关注!

    BR、

    Robin