This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25910:IC 负载定义

Guru**** 2517200 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1009386/tps25910-ic-load-definition

器件型号:TPS25910

各位专家、您好!

我想知道数据表等式11中 IC 负载的定义。 IC 负载是最大负载电流、对吧? 如果否、请纠正我的问题。
[条件]
输入电压:5V
IC 负载:3A
C-LOAD:47uFx2

Delta T= (47u*2*5)/3 = 156.667u
Cext = 11u *(156.667u /5)- 200p = 144.6674pF <=计算正确吗? 如果是、我可以为 Cext 使用100pF 吗?

此致、
福吉瓦拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fujiwara、

    IC-LOAD 是 启动期间流经输出电容器的最大电流。 启动期间、电流将流经电容和输出端连接的其他负载。 因此、我们必须确保启动期间的总电流小于5W/VIN。 因此,如果启动期间 efuse 输出上的负载消耗 X 电流。 假设流经输出电容器的电流为 Y、则必须确保 X+Y<5W/VIN、X+Y<1A (在本例中)。

    因此、为了正确计算、我们必须知道在电子保险丝输出端除了电容器之外还有任何其他负载会 在启动期间消耗电流?

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fujiwara、

    是否要在邮件或此处继续讨论?

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kunal-San、

    我想通过电子邮件进行讨论 我将关闭此主题。

    此致、
    福吉瓦拉