This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563202S:如何检查 TPS563202S 的热分析

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS563202, TPS563202S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1008973/tps563202s-how-to-check-thermal-analysis-for-tps563202s

器件型号:TPS563202S
主题中讨论的其他器件:TPS563202

您好!

我已经为 我的应用选择了 TPS563202SDRLR 作为降压转换器(即 Vin = 4.8至9V、Vout = 3.3V、Iout = 0.5A 最大值)。

此 IC 热阻为 137度 C/W。  

TJ = TA +(RthetaJA * PD)、如何计算功率损耗? 我应该获取负载电流还是泄漏电流?

如何对此 IC 进行热分析? (通过/失败)

是否适合我的应用!!

期待您的回应!

谢谢、

Murali  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    基于4.8V-9Vin -3.3Vout-0.5A 负载@ 25 C、Tj 约为32C

    您可以查看下面的 Webench 报告以供参考。

    e2e.ti.com/.../WBDesign170.pdf

    如果您想估算 Tj,则可以根据 Vin、Ivin、Vout、Iout、  

    和 PD= Vin*Ivin-Vout*Iout-Pind

    Pind 是电感器的损失,您可以通过供应商的在线工具(如 Murata 或 Wurth)检查此数据。 或者只需将 DCR*IRMS^2近似 为该值(不考虑交流损耗)。

    然后您可以得到 Tj=TA+ PD*RthetaJA

    BRS、

    年轻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murali、

    功率耗散包括 MOSFET 的导通损耗和开关损耗、这很难计算。

    在这里、我建议您使用 WEBENCH 仿真工具来评估 TPS563202S 热性能。  

    https://webench.ti.com/power-designer/switching-regulator/customize/18 

    由于我们没有 TPS563202S 仿真模型、TPS563202S 和 TPS563202之间的唯一区别在于电压精度、因此您可以使用 TPS563202评估热性能。

    以下是仿真结果:

    TJ 仅为37.23C、远低于 125°C 的最大允许结温、这意味着 IC 不会有损坏风险。

    但是、热分析是否通过取决于您对热的要求、因为热分析没有统一的标准。

    此致、

    丹东

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiandong、

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我将首先关闭此威胁,如果您有进一步的问题,请告诉我们。  

    BRS、

    年轻