This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54620:TPS54620和 TPS53353的波特测试

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54620, TPS53353

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1009621/tps54620-bode-test-of-tps54620-and-tps53353

器件型号:TPS54620
主题中讨论的其他器件: TPS53353

大家好、

我想问 一个有关 TPS54620和 TPS53353的问题、 关于波特图测试内容和规格定义、我们的产品要求是什么?  

例如、TPS54620和 TPS53353这两种材料的要求是什么?

请帮助我回答客户的问题、谢谢。

此致、

刘德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    我无法理解客户想要提出什么要求? 以波特图测试为例、您是否希望获得波特图测试标准? 相补角和带宽标准?

    您是否想讨论更多详细信息?

    谢谢、

    Lishuang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liushuang、

    是的、我认为我的客户希望了解 我们产品的波特测试标准、例如 TPS54620和 TPS53353。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    对于 TPS54620、它是电流模式控制。 如 DS 在第19页所述、对于交叉频率 fc、 一个良好的起点是开关频率的1/10。

    对于 TPS53353 DCAP 模式控制, 带宽通常需要限制在1/3 * fsw 以下。

    对于 TPS54620和 TPS53353、建议相位裕度高于40度/45度以获得足够的裕度。  

    一个应用程序供参考: https://www.ti.com/lit/an/slvaf11/slvaf11.pdf

    谢谢、

    Lishuang