This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25800EVM-1:UCC25800-Q1

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1007231/ucc25800evm-1-ucc25800-q1

器件型号:UCC25800EVM-1
Thread 中讨论的其他器件:TL431

尊敬的 TI 团队:

下面是 TI 参考设计"使用 UCC25800EVM-037 2W LLC 转换器进行隔离式偏置电源的负电源轨和正电源轨调节的原理图
牵引逆变器驱动器偏置电源"。 该原理图使用两个 TL431来调节+18V 和-5V 电压。

您是否有可以发送给我的仿真模型文件? 我尝试使用两个 TL431为我的应用调节+15V 和-4V 电压、但只有+15V 电压的调节工作正常。 在 LSPICE 仿真中、-4V 稳压始终失去控制。

谢谢、此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可通过此链接 www.ti.com/.../slum781获取 simplis 模型。

    为了使您的-4V 电压进入与 UCC25800EVM-037类似的电路中的稳压状态、-4V 上的负载应类似于+15V、但-4V 负载电流也应低于15V 上的电流。 +15V 和-4V 负载电流相互影响。

    EVM 测试显示、+18V 负载电流需要比-5V 电流高大约1mA、以便在两个输出电压上实现良好调节。 如果不是1mA、则调节会有所不同、具体取决于您查看电流差异大小的要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我无法下载您所附的文件、您能检查一下吗? 您是否有 LTSPICE/SPICE 模型或仅 SIMPLIS 模型?

    我的电路模型如下。 我刚才移除了较低的 TL431、因为它以前不起作用。  

    为什么+18V 负载电流需要比-1mA 负载电流高1mA? 是否都应取决于栅极驱动器电路? 我使用实际的栅极驱动器电路对栅极电容器进行充电和放电、如下所示。

    非常感谢您的意见。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们只有 simplis 模型。 我在要求您下载之前已检查并下载 、因此如果您无法下载、您可以稍后尝试下载。

    基本上、18V 和-5V 是串联连接。 在特定的负载电流范围内、每个调节都可以保持。 但是、如果电流差异过大、则无法维持调节、尤其是-5V 调节。 例如、如果18V 只有10mA 负载、而您希望从-5V 获得30mA 电流、则额外的20mA 无法从具有18V 的串联连接获得、而工作中没有其他路径、则-5V 调节将会变得不良。

    另一个是18V 和80mA、请注意80mA 必须流经18V 负载、还需要流经-5V。 如果您的电压为-5V、则具有-5V 的 TL431必须灌入80mA 电流-如果不是这样设计的、则-5V 调节将变得不良(增加到-6V 或更高)。

    无需1mA 电流。 1mA 基于我的测试、可为18V 和-5V 提供最佳稳压。 我之前提到过、18V 和-5V 之间的电流差大小取决于您的电压调节、但也取决于您正在测试的设计。

    您的电路看起来与 EVM 类似。 以上分析应适用于您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    黄宏喜,

    非常感谢您的反馈。  

    当您在评估板中测量电路效率时、是否使用了电阻器作为负载?

    我仍然不理解你的论点。 隔离式偏置电源的负载是栅极驱动器电路、对吧? 负载将取决于开关频率以及我们驱动的 MOSFET。 我们如何控制您的解释中所述的负载电流?

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    使用电阻器或恒流负载等恒定负载来测量转换器的效率是比较转换器之间效率的常用方法。

    转换器很少用于恒定负载。 但是、为了进行比较并检查转换器是否符合规格、通常使用固定负载范围进行比较。

    当您具有不同的 Fsw 和 MOSFET 时、通常会将它们转换为负载范围以进行转换器性能测试。 您还可以添加瞬态测试规格以检查瞬态性能。 这是一种常用方法。 之后、您可以根据实际情况测试转换器。 因此、您的负载范围和瞬态规格需要考虑以涵盖您的实际负载情况。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    添加瞬态测试规格意味着什么? 您是要估算瞬态期间的负载范围(功率)、并将其转换为纯电阻负载吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    瞬态负载测试类似于测试负载电流阶跃变化、然后检查 Vout 偏差大小。 在这种情况下、您 可以使用两个具有两个不同值的电阻器、因此在测试中、您可以使用开关将一个电阻器连接到转换器、或将两个电阻器连接到转换器、电流将从一个电平变为另一个电平、 然后在电阻器变化期间检查 Vout、以查看 Vout 偏差是否良好且可接受。

    如果您有一个可以为您执行此操作的电子负载、则可以使用此类负载、设置两个不同的电流电平、并设置电子负载来上下切换电流、然后您可以观察转换器 Vout 以查看是否可接受。