This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25017:SGND 和 GND 之间的桥接电容

Guru**** 2502415 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25017

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1008464/lm25017-bridging-cap-between-sgnd-and-gnd

器件型号:LM25017

大家好、

我收到了客户对我们 LM25017的询问、其中基于我们的 EVM、当将其用作隔离式 Flybuck 时 、SGND 和 GND 之间有桥接电容。

在 Flybuck 配置中使用此 IC 时是否需要这样做?  客户 正计划将其删除、因为他们需要间距。  

 

谢谢!  

BR、

Alfred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alfred、

    这是用于 EMI 的高电压 Y 电容器、对于 Flybuck 运行而言不是必需的。

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Andy!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Andy!