This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5161:LM5161能否直接替代 LM5160-Q1?

Guru**** 2508735 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5161, LM5160-Q1, LM5160

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1009232/lm5161-can-lm5161-replace-lm5160-q1-directly

器件型号:LM5161
主题中讨论的其他器件: LM5160-Q1LM5160

大家好、

LM5161能否直接替代 LM5160-Q1? `s 1A 的开关电流足以满足客户和 IT 的工业应用需求、因此无需 Q1版本。

除了电压和电流之外、您能否帮助分享 LM5161和 LM5160之间的差异?

非常感谢。

此致、Sunny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunny、

    LM5161可直接替代 LM5160-Q1用于工业应用。

    有一些轻微的规格。  LM5160和 LM5161之间的控制电路差异、Pls 使用计算器辅助外部组件设计。

    B R

    Andy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    明白了、谢谢。

    此致、Sunny