This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138ACCEVM149:由于培训实验室仅支持 UCD3138而不是 UCD3138A、因此我无法实现 SR 的 DTC 功能

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD3138ACCEVM149, UCD3138, UCD3138A, UCD7138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1009611/ucd3138accevm149-as-the-training-lab-only-support-ucd3138-rather-than-ucd3138a-i-cannot-realize-the-dtc-function-for-sr

器件型号:UCD3138ACCEVM149
主题中讨论的其他器件: UCD3138UCD3138AUCD7138

您好!

 

我想知道您能帮我吗? 我使用  UCD3138ACCEVM149来开发 LLC 电路的程序。

我已经制作了一个基于 Training-Lab-1.0 Lab_03的项目。  

在对谐振模式进行一些修改后、我 的 UCD3138ACCEVM149可以根据我的意愿输出 PWM 信号0.5~2MHz。

但是、现在存在一个问题。

由于培训实验室仅支持 UCD3138而不是 UCD3138A、因此我无法实现 SR 的 DTC 功能。  

由于此程序中甚至未定义 DTC 寄存器。

 请您向我提供任何建议吗?

或者是否有任何支持 UCD3138A 的简单示例项目?

非常感谢!

吴晓峰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LLC 没有简单的代码。  很难做到这一点。  LLC EVM 代码的版本确实涵盖了 UCD3138A 的 DTC。  选择活动配置时、选择 UCD3138a with Sunflower。  向日葵是 UCD7138 DTC 接口/驱动器的名称。  这是为了与 UCD 配合使用而设计的。  DTC 的数字部分在 UCD3138中执行、而模拟部分在 UCD7138中执行。  有关其工作原理的信息、请参阅 UCD7138文档。