This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56339:锂聚合物电池的 IC 灼伤

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS56339
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1009019/tps56339-ic-burns-with-lipo-battery

器件型号:TPS56339

尊敬的 TI 团队

当我使用电源或低功耗电池时、我可以正常使用下一个电路:

但是、对于我的应用、我有兴趣使用22.2VDC 锂聚合物电池、例如 :https://www.amazon.de/-/en/Helicopter-Airplane-Trex-550-Building-Aircraft/dp/B07QPSD9BG/ref=sr_1_7?dchild=1&keywords=lipo+25V+6S&qid=1612957170&sr=8-7

我的 IC 在直接连接时会灼伤。 您能否推荐适当的电路保护? 我猜这是由于电池容量大而导致浪涌电流过高。

感谢你的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Natalia、

    我不完全了解电池和 TPS56339的连接方法。 如何将电源 IC 与电池连接? 您是否使用开关直接连接电池和转换器 Vin 总线?

    我认为这可能类似于一些热插拔过程、并且输入电容器上可能会出现电压尖峰。 如果电压应力超过 IC 的绝对最大额定值、则 IC 可能会损坏。

    从我的想法来看、我认为简单的解决方案是在转换器输入侧和电池端口之间添加一个与启动电阻并联的 MOSFET。 在插入过程中、Mos 应处于关断状态、电阻器可以限制浪涌电流。 当转换器的 Vin 电压稳定时、可以导通 Mos 以绕过电阻器。

    我想、首先您可以焊接损坏的 IC 并测量 Vin 电容器上的波形、以检查是否存在电压尖峰。

    谢谢、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    感谢您的回答、是的、我直接使用开关为 VIN 总线的 IC 供电。

    感谢您的建议、您是否会获得解决方案的原理图以进行澄清? 在我的一些搜索中、建议使用热敏电阻、您是否会建议使用热敏电阻以及 MOSFET 参数?

    提前感谢您

    祝你一切顺利

    Natalia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Natalia、

    我认为具有集成式 Mos 的 TPS2660x/TPS1663x 等电子保险丝可用于简化设计。 有关建议的电路、请参阅 EVM 的用户指南。

    这些产品属于另一个产品系列、这些器件专为热插拔外壳而设计。 我想您可以向他们咨询更多详细信息。

    谢谢、

    Andrew