This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3851-Q1:正在搜索具有看门狗计时器的电压检测器!

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3813, TPS3850, TPS3851

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1009201/tps3851-q1-searching-voltage-detector-with-watchdog-timer

器件型号:TPS3851-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS3813TPS3850TPS3851

大家好、

现在客户使用 BD87A41FVM-TR!

 有一个很好的新机会、我们有机会进行 DIN 测试  

我们是否有与   BD87A41FVM-TR 竞争的解决方案?  我需要一个 P2P 解决方案,THX

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS3851H50SQDRBRQ1最接近、但不是引脚对引脚、并且参数有多种差异。 我们可以尝试查看其他可订购产品或其他 TI WDT 监控器(如 TPS3850、TSP3852或 TPS3813)或 TPS382x 系列产品的 WDT 监控器是否非常适合。 您能否分享客户需求? 如果需要、您可以在内部论坛上发帖或发送内部电子邮件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Padgaonkar Ajay,

    您可以帮助分享比较表吗? Thx

     我想使用这些信息与客户进行讨论!

    https://www.mouser.tw/datasheet/2/348/bd37a19fvm-e-1874331.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kygo、

    请参阅下面的比较表。 我不确定您是否知道、但我们也碰巧公开了这些信息、因此您可以方便地自己收集这些信息! 为了便于将来参考、http://ti.com/svs 将为您提供我们整个产品系列的优质产品。 它还具有非常方便的参数搜索功能、因此您可以为您的客户找到完美的器件!

    器件型号 壁龛 功能 制造商 额定值 铲斗 温度最小值(°C) 最高温度(°C) Iq (典型值)(uA) Iq (最大值)(uA) VCC (最小值)(V) VCC (最大值)(V) 受监控的主动-低推脉冲数 复位阈值精度典型值 (%) 迟滞典型值(%) VPOR 输出驱动器类型 复位输出 延时时间典型值(ms) 看门狗定时器 WDI (秒) 最小封装尺寸(mm2) 最大封装尺寸(mm2) 封装组 约 1KU 价格(美元) 特殊功能 手动复位
    TPS3851 精度 精密和 WD TI 目录 看门狗 -40 125. 10. 1.6. 6.5. 1 0.8. 0.5. 低电平有效 低电平有效开漏 200 可编程 9. 儿子 0.65 低电平有效使能、手动复位、看门狗禁用、看门狗计时器 是的
    BD87A41FVM 不适用 不适用 Rohm 标准 看门狗 -40 105. 5. 14. 1 10. 1 2.5. 3.5. 低电平有效 低电平有效开漏 可编程 可编程 11.6. MSOP8 (8) 1.31. 看门狗定时器

    Tony