This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51275:两个输出电压调节

Guru**** 2867040 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS51275, TPS566231, TPS566238

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1009269/tps51275-two-output-voltage-regulation

器件型号:TPS51275
主题中讨论的其他器件: TPS51395PTPS51395TPS566231TPS566238

我看到 TPS51275有两个输出控制、我希望使用它在两个通道中输出5V/3A。

我的问题是:  

(1)为什么数据表显示通道1的输出电压为5V、 通道2的输出电压为3.3V? 我无法通过反馈电阻分压器调节两个输出电压?  

(2)两个5V/3A 输出是否会影响 VREG5 (5V)和 VREG (3.3V)中的两个 LDO 输出?

非常感谢您抽出宝贵的时间为您提供支持!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Andrew 将在假期后帮助您解决这个问题。

    BRS、

    年轻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Young、感谢您的回复。

    尊敬的 Alex:

    (1)否 其定义不能支持两个5V 电压轨。 如数据表的第一页所示、可调输出电压范围为+/-10%、基于5V 和3.3V。

    (2)这不是该器件的建议工作条件、因此我们无法保证性能。 对于两个固定5V 输出轨、 您可以 选择两个 TPS51395/TPS51395P 转换器、以实现高达24V 的输入电压。 如果输入为12V 电源轨、建议使用 TPS566231/TPS566238以降低成本。

    谢谢、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我没有详细阅读数据表。

    非常感谢您抽出宝贵的时间为您提供支持!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Alex。

    Andrew