This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27411-G1:4.4V LiCoO2

Guru**** 1415690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1008864/bq27411-g1-4-4v-licoo2

器件型号:BQ27411-G1

您好!  

我对 BQ27411有一些问题。  

 C 版本是否可用于充电至4.35V 的4.40V LiCoO2化学成分?

 在 POR 之后、FG 主机是否需要重新加载寄存器设置? 所有寄存器似乎都由 FG 从 OTP 加载到 FG RAM。 请澄清。

如果需要更改 OTP 值、主机是否可以覆盖 RAM 值?

考虑 到通用化学 ID、该 FG 需要精确多少个周期?

谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以检查该化学物质是否与 GPC 兼容: https://www.ti.com/tool/GPCCHEM

    按照该链接中的说明进行操作。 生成的报告将告诉您该化学物质是否与 bq27411的任何版本兼容。

    监测计没有持久的可重新编程存储器、因此它将始终以 OTP 默认设置启动。 这通常意味着主机必须检查 ITPOR = 1、如果是(并且仅在它是!!!)、则必须对 OTP 中未包含的任何值进行编程(或默认值)。 例如、状态类和 Ra 表。

    您必须至少运行一个完整的学习周期、以便监测计学习 Qmax 和 Ra。 请注意、这是一个涵盖整个 DOD 范围的实验室控制周期。