请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ27411-G1 您好!
我对 BQ27411有一些问题。
C 版本是否可用于充电至4.35V 的4.40V LiCoO2化学成分?
在 POR 之后、FG 主机是否需要重新加载寄存器设置? 所有寄存器似乎都由 FG 从 OTP 加载到 FG RAM。 请澄清。
如果需要更改 OTP 值、主机是否可以覆盖 RAM 值?
考虑 到通用化学 ID、该 FG 需要精确多少个周期?
谢谢!