This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5117:是否可以在 PSPICE 模型中使用具有外部控制电压的 FB+COMP?

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5117, INA240, LM25117

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1009300/lm5117-using-fb-comp-with-external-control-voltage-possible-in-pspice-model

器件型号:LM5117
主题中讨论的其他器件: INA240LM25117

您好!

我想将 LM5117与设置 PWM DC 的外部输入电压配合使用。 我想构建一个具有外部设定点的恒流控制器。

为此、我使用一个带有1mR 分流器的 INA240进行电流检测(电流应进行精确调节和测量、优于 LM5117的 CMON 特性)。 电流设定点仅可通过 DAC 的电压进行调节。

首先、我进行了一些仿真、将 FB 和 COMP 引脚连接到以太网。 从方框图中、我不清楚这是否正常、但在仿真中、它正常工作、我得到了 DutyCyclce (DC)相对于输入电压的函数。 (请参阅随附的 Excel 文件) e2e.ti.com/.../LM25117_5F00_DC_5F00_UFB.xlsx

1) 1)这在现实生活中也是可行的吗? 如何在方框图中想象具有两个正输入端子的运算放大器?

2) 2)当我检查从我的控制信号(进入 FB+CMP 引脚)汲取的电流时、仿真返回3A。 这是不是因为不支持连接而导致仿真模型中出现的错误、还是这是一个真正的功能? 我在转换器周围设计了一个补偿环路、但 Pi 控制器的运算放大器无法驱动 FB 引脚。

非常感谢您的帮助

菲律宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Philipp、  

    LM5117具有电流监控器功能、可用于实现 CC 输出(有关更多详细信息、请参阅应用手册 snva829)。 您可以在不使用 INA 和分流器的情况下实现此目的。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    我使用芯片的 CM 功能来监控 LM5117或 LM25117上构建的其他子系统电源轨上的电流。 因此、我决定使用分流和 INsAmp 解决方案。

    我不确定 CM 引脚的监控电流是否足以满足我的应用需求。 我们希望驱动高功率激光二极管(高达11A)、其电流稳定性(失调电压可通过 SW 进行补偿)优于50mA。 目前、我们使用具有三相 PWM 的32位 uC。 将来我想使用一个更简单的解决方案。

    此时、我最关心的是当我将 FB 连接到 CMP 时、FB 引脚的外部控制电压输入。 当我将 ErrorAmps 反馈 FB (EA neg 输入)与 CMP (EA 输出)连接时、我同意获取电压跟随器(缓冲器)

    谢谢

    菲律宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Philipp、

    查看应用手册 snva829、了解有关 CC/CV 实现的更多详细信息。 通常、我们调节流入 FB 的电流、以操纵 CC 运行的环路。

    此致、

    Tim