This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS68470:上电和断电顺序

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1009478/tps68470-power-up-and-down-sequence

器件型号:TPS68470

关于数据表第18页上电序列和模式、您在 V3V_SUS 和3V3_SYS 输入之后是否有特定的规则?
任何严格的规则 I2C 上拉电源/ GPIC 信号(示例平台复位信号)。  我仔细查看了数据表、但我认为没有严格的规则。
如果您有任何特定条件加电序列/以及严格的时序要求、请提供建议。
关于断电序列、您是否有任何受限规则作为断电序列?
如果您有任何特定规则、请分享更多详细信息(条件/时间要求等)?

此致、
Hironori Yoshimura

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Hironori Yoshimura、

    建议同时或在3V3_SUS 之后应用3V3_VDD (请参阅数据表的图3)。  一旦出现3V3_SUS 和3V3_VDD、IO_OUT 将自动加电、器件将进入活动状态。 在此状态下、可以  根据应用的需要配置 GPIO 和 RESET_IN。  只要遵循正确的时序、就没有特定的时序要求

    • 3V3_SUS 和3V3_VDD => IO_OUT 上电=>配置 GPIO

    对于断电、请确保同时或在3V3_SUS 之前移除3V3_VDD。  

    在许多应用中、IO_OUT 为 I2C 上拉电阻器供电。 您的应用中是否有单独的上拉电源?

    谢谢、

    Gerard