This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:BQ76952、如何启用 REG0和 REG1&2?

Guru**** 2390730 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76942EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1008831/bq76952-bq76952-how-to-get-reg0-and-reg1-2-enabled

器件型号:BQ76952
主题中讨论的其他器件:BQ76942EVM

您好!

我的配置问题与 BQ76942EVM -thread 类似、但即使编写了校验和和和长度、也无法激活稳压器。

问题可能与技术文档的页面制作有关、由于一列而不是两列而难以阅读-阅读和查找内容会产生很大的影响。

下面是从总线捕获的数据、所有数据似乎都存在、在发送校验和之前存在500ms 的间隔和长度:

有什么想法要继续吗?

Raimo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raimo、

    在这个序列中看起来不正确。 例如、如果要将 REG1设置为3.3V、则应写入以下内容:

    10 3E 90 00 (进入 CONFIG_UPDATE 模式)

    10 3E 37 92 01  (用0x01数据写入 REG0配置地址0x9237)

    10 60 35 05  (校验和和长度)

    10 3E 36 92 0D (用0xD 的数据写入 REG1配置地址0x9236)

    10 60 2A 05  (校验和和长度) 37 95

    10 3E 92 00 (退出 CONFIG_UPDATE 模式)

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    感谢您的支持。

    实际上、地址错误、需要 CONFIG_UPDATE 模式。 但是、由于 BREG 和 REG1上的电压不出现、即使 BAT 引脚上的电压为12.4V、因此需要做更多的事情。 这些测试数次、从 I2C 总线捕获的数据与您的示例中的数据相同。 命令之间有几秒钟的延迟-所有命令都应该就地(?)。

    稳压器电路与规范 http://www.ti.com/product/BQ76952中的图16-2所示相同

    此致、

    Raimo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raimo、

    如何为 Regin 引脚提供电压? REG1和 REG2由 Regin 供电?

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    Regin 引脚由由 BREG 引脚驱动的 NPN BJT 供电。 收集器由 PACK+电压供电,编程期间电压约为12V。 它与产品规格中的电路相同。 我的理解是、主要问题是缺少 REG0输出、它也可能解决 REG1&2。

    还会检查 RST_SHUT,它被拉至低电平状态。 也测试了由 TS2唤醒的情况、没有影响。 检查引脚、迹线和焊料-很难在硬件中找到原因。

    由于存在 REG18 (1、8V)并且 IC 生成 ACK 信号、因此它应该起作用。 计时可能是最后一个问题、尚未检查。

    此致、
    Raimo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raimo、

    是的、设置 REG0_EN 应该打开 BREG 引脚、这将导致 REG1打开。 写入寄存器时、请尝试在 I2C 命令之间等待2ms 左右。  

    此致、

    Matt