This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM84A21:用于 Xilinx Zynq Ultra+ MPSoC XCZU7CG-1FFVC1156E 的电压稳压器 IC

Guru**** 2386670 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM84A21, TPS54824
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1008527/tpsm84a21-voltage-regulator-ic-for-xilinx-zynq-ultra-mpsoc-xczu7cg-1ffvc1156e

器件型号:TPSM84A21
主题中讨论的其他器件: TPS54824

大家好、

我们的客户希望将 TPSM84A21用于 Xilinx Zynq Ultra+ MPSoC XCZU7CG-1FFVC1156E。 我已在以下链接中共享指向推荐用于 FPGA 的电压稳压器 IC 的链接。

https://www.ti.com/design-resources/design-tools-simulation/processor-fpga-power/xilinx.html 

他还进行了如下进一步调查:

我已经了解了所提供的解决方案、我不理解为什么不建议使用 TPSM84A21/22。 是否有原因我错过了? 它们是否用于其他应用?  
2.   三个稳压器系列的应用主要有何差异? 电感器/电容器之外的其他器件吗?
3.您是否知道 LMZ 和 TPSM 中包含的内部电感器是否 可以由 外部串联电感器进行补充? 您是否曾看到过需要此解决方案的任何情况? 由于市场上缺少组件、我需要先选择稳压器、然后才能进行任何仿真。
TPS54824中的输出电感为1uH、而 TPSM84A21中的内部电感为250nH (一个用于 PU、一个用于 PD)。 您能解释一下这种差异背后的原因吗?  
感谢您的支持!
此致、
Danilo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    这并不意味 着 TPSM84A21/22不能用于为 FPGA 提供电压。
    其他模块的尺寸似乎较小、否则也可以考虑其他模块。

    您指的是哪些稳压器系列? 您是指链接中提到的列吗?  
    如果是、一个是模块(包括电容器和电感器)、一个是转换器、这意味 着需要外部电感器和电容器、一个是控制器、这意味着也需要外部 FET。

    不能对模块中包含的电感器进行补充、也不需要对其进行补充。

    TPSM4A21可在比 TPS54824高得多的频率下运行。 因此、电感器的值可能较小。

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    Yitzhak Bolurian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yitzhak、Danillo、

    这回答了我的问题。

    谢谢、

    DOR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dor/Danilo:

    如果上述问题已解决、请将此帖子的状态设置为已解决。

    谢谢、此致、

    Yitzhak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yitzhak、

    非常感谢您的澄清。

    此致、

    Danilo