This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS84410:TPS84410

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM82480, TPSM82810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1009528/tps84410-tps84410

器件型号:TPS84410
主题中讨论的其他器件:TPSM82480TPSM82810

我尝试为此器件创建封装、但数据表显然是错误的。 它显示了焊盘1和焊盘2之间的距离为1.45mm、但当我这么做时、焊盘重叠了。 请提供建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Todd、

    您能不能澄清错误的位置?  我在第32页的焊盘图案图中看到了1.45mm 的尺寸、但该距离是引脚1中心到引脚2中心的距离(实际上、尺寸在引脚19和引脚20上、但也适用于引脚1和2)。  取引脚2的0.6mm 宽度的一半和引脚1的1.7mm 宽度的一半、我得到1.15mm。  这会在2个引脚之间留下0.3mm 的电阻。

    我们还在此处提供封装:  

    https://www.ti.com/product/TPS84410#design-development##cad-cae-symbols 

    最后、您为什么要使用这一较旧、较大的模块?  我们拥有更新的、小得多的 TPSM82810和 TPSM82480。

    谢谢、

    Chris