This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51050B:当第一个充电周期完成时、不再充电

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ500212A, BQ51050B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1009401/bq51050b-not-charging-again-when-first-cycle-of-charging-is-done

器件型号:BQ51050B
主题中讨论的其他器件:BQ500212A

您好!
我已根据 参考设计配对了 BQ500212A (发送器)和 BQ51050B (充电器接收器)板。
两个电路板在充电时都能很好的工作。

我遇到的问题如下所述:
当充电周期完成时 、充电过程停止、锂离子电池位于接收器侧、然后电池正常放电。
问题是、电池永远不会再充电、尽管自充电过程以来发送器和回油器线圈都没有移动。

这是正常行为吗?
如果不是、我如何检查导致问题的哪一侧(发送器或接收器)?

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jerzy、

    为了再次开始充电周期、电池必须放电至低于 VRECH 阈值、在本例中大约为4.1V。 您是否正在将电池放电至低于此值?

    谢谢、

    Nick