This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5001:反馈电阻器故障

Guru**** 2752775 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1007763/lm5001-feedback-resistor-defective

器件型号:LM5001

您好!
我们在 Sepic 配置中使用 LM5001、请参阅附件。 现在、我们已经看到了许多客户的反馈、其中一个反馈电阻器有缺陷/开路。 参考 R503。 尺寸为0402。 当电阻器发生故障时、+5V 高于10V、处理器非常热。 我有四个单元、其中 R503出现故障。 我们还有更多尚未分析的东西。 有什么想法会导致+5V 上的过压、从而导致 R503出现故障?
此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bo、  

    感谢您的联系。 您能否指定此设计的规格(输入电压、输出电压、最大输出电流、开关频率)? 除此之外、我看到您对反馈分压器使用的值非常低(3k 和1k)、您为什么选择这么低的值?

    如果 FB 电阻器断开、则 Vout 将增大、直至器件损坏、因此我猜先断开电阻器、然后 Vout 增大。 您还可以分享此电路的布局吗?  

    此致、  

    Em  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、对于12/24V 系统、输入电压应该为4 - 32。 输出电流最大值为150mA。 频率大约为250kHz、RT 为47k。 我不知道为什么反馈这么低。 设计不是我做的。 但 在数据表的应用部分中、使用了低值反馈电阻器。

    BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的回复。 感谢大家分享电路的布置、除了这个、您还可以共享布局、以便我们检查组件是否正确连接?  您在 R503上看到了什么类型的损坏? 还有一件事需要澄清:我看到您写了"对于12/24V 系统、Vin 应该是4-32"、但您想要调节到5Vout、对 吗?

    此致、  

    Em