This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1210:调节电位器

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG1210, SN74LVC2G17

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1009428/lmg1210-adjusting-potentiometers

器件型号:LMG1210
主题中讨论的其他器件: SN74LVC2G17

您好!

我正在尝试在 PWM 模式下启动 LMG1210。 我的问题是、确切地说 R13和 R14应该配置什么值?  

我正在使用一个具有50%占空比和1V 振幅的任意发生器。  在输出侧、我连接了一个电子负载、电压读数为零。

我测量了 U2的输出、可以看到 EN 上的电压也为零。  

 谢谢、

Fatema Alsheehhi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Fatema、

    感谢您的支持!  我假设您正在查看 LMG1210的 EVM。

    R13和 R14是用于配置器件在 PWM 模式下的死区时间的电位器。  R13设置高电平到低电平死区时间、R14设置低电平到高电平死区时间。  可以使用数据表的第7.3.3节(公式4和5)计算电阻:

    此外、请确保 跳线 J6断开以允许 PWM 模式。

    关于 U2 ( SN74LVC2G17 ),当使用5.5V Vcc 供电时,最小输入阈值电压为2.2V。  U2没有输出的原因可能是 波形电压不足。

    我希望这可以解决您的问题/回答您的问题。  如果是、请按绿色按钮、否则请随意跟进。

    谢谢、

    Aaron Grgurich