This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:BQStudio 对 CC/容量增益的限制过于严格

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1008762/bq40z80-bqstudio-limits-for-cc-capacity-gain-too-tight

器件型号:BQ40Z80
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

我使用的是高放电组件(电流换算系数= 3)、通过 BQStudio 进行 CC 校准可获得~0.645的 CC 增益。

但是、"Dataflash Memory"选项卡不喜欢这种情况、无法写入 CC 增益和容量增益参数、错误消息"Value is abeeded maximum value defined for parameter:calibration.curration.CC gain"。 校准接口可以很好地写入、但 DataFlash 接口无法写入。 校准后、BMS 的电流测量值在宽电流范围内与外部测量值相匹配、因此我相信校准值本身是正确的。

这目前阻止了我们将单个 gg.csv 文件写入多个包、看起来与 e2e.ti.com/.../bq76930-bq76930-bq78350-r2-and-currents-of-200a-with-7s5p-battery-pack-rsense-value 完全相同

如果有任何帮助、我们将不胜感激!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    穆罕默德

    要进行校准、切勿仅单独编写数据内存页。 测量仪表中存储的真实值为4字节、其中您看到的~0.645值可读。 写入0.645不会提供您所需的相同精度和分辨率。 您应该使用校准插件、然后从器件中导出一个"golden srec"以将闪存导入到其他器件中。  

    或在需要时。 您可以使用 I2C 高级通信屏幕手动写入该地址。  

    谢谢、

    Eric Vos