This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24618:充电问题。

Guru**** 2539010 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24618

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1007699/bq24618-charging-issue

器件型号:BQ24618

您好!
           我将 bq24618用于3s-5s 锂离子电池充电器。 电路工作、但充电电流为150mA、I SET Icharge = 3A。3s 电池电压10.95v、因此 VFB 引脚电压应为1.825V、但始终低于0.9V。 这是它以150mA 充电的原因吗?  如何解决此问题?e2e.ti.com/.../3s_5F00_li_2D00_ion.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      ISET1、ISET2和 ACSET 上的测量电压是多少? 您的输入电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kedar、
     输入电压:-19V
    ISET1:-0.6V
    ISET2:-0.3V
    ACSET:-0.9V

    此致、
    Prathamesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
         一些电路板在充电几次后工作良好。 但是、每个电路板最初都无法按预期工作。 我没有更改任何内容、但仍然有几个板工作正常。 为什么会发生这种情况?

    此致、
    Prathamesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prathamesh、

      当电路板之间存在差异时、IC 不会出现问题。 这会是电路板问题。 充电过程中、您能否获取 PH、HIDRV、LODRV 和 SRN 的波形?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    您好 Kedar、
        所有这些波形的波形都不符合预期。 请检查 SRN (黄色)、PH (浅蓝色)、HIDRV (粉色)、LODRV (蓝色)。 这些背后的问题是什么?

    此致、
    Prathamesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prathamesh、

      此处的 IC 完全不能正常运行。 SRN 上存在巨大偏差、所有其他信号也无法正常工作。 这将是由于电路板布局本身造成的。 我建议获取 EVM 以观察正确的操作、并且很可能会对整个板进行返工。

    电路板和布局问题很难归咎于特定的错误。 请参阅数据表的布局和指南部分。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


     您好 Kedar、
             抱歉、我上传了错误的波形照片。 请查找附件。 这是所有信号的实际波形。 请检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prathamesh、

      波形看起来开关存在问题。 这看起来像是布局问题。 我建议获取 EVM 以观察正确的 IC 功能。