This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2980:为什么温度升高了一段时间 bq2980停止对电池组充电? 移动设备如何使用 bq2980和 bq27z561处理此类问题?

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2980, BQ27Z561, BQ27Z561-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1008484/bq2980-why-on-increase-of-temperature-some-time-bq2980-stop-charging-of-battery-pack-how-mobile-handle-this-type-of-issue-using-bq2980-and-bq27z561

器件型号:BQ2980
主题中讨论的其他器件: BQ27Z561BQ27Z561-R1

我看到充电器连接到它。 但是、由于检测到温度升高、因此会停止充电电池组、并且在温度降低一段时间后、它会开始充电。 我是嵌入式开发人员、因此在电路中、我不知道它是在哪一个器件中实现它。 在电路中、我们使用了 bq27z561和 bq2980。

那么,我想知道有哪些现象在这样做呢? 如何解决此问题[例如,在连接到它的移动充电器中,此时此类问题不会生成,它会持续显示充电] ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mangal、

    BQ2980包含过热保护、具体取决于您使用的器件版本。 在高温下为电池充电可能不安全。 您可以参阅数据表的第5部分、查看器件型号的截止温度。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用的是 BQ27Z561-R1和 BQ2980。 我已经看到数据表的第5部分、但它没有显示我的器件型号的截止温度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您使用的是哪个器件型号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BQ2980

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在数据表中得到了85度的截止温度。 但是、当我在温度上升到50度以上时开始充电时、它会停止充电。 一段时间后、它再次开始充电。  在此期间、我通过连接充电器获得了充电器状态"未连接"。 在移动设备中,如何解决此类问题? 因为它会使用户感到困惑、即充电器工作不当。 那么、在本例中、如何进行连续充电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mangal、

    您如何测量温度? 务必了解禁用 CHG FET 的原因-无论是由于电池温度还是其他原因。 如果情况不安全、您不想继续充电。

    此致、

    Matt