This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28710:PSpice 问题

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1009425/ucc28710-pspice-issue

器件型号:UCC28710

大家好、

一位客户遇到 了 UCC28710的 PSpice 模型问题。

他正在使用 PSpice 并收到以下错误消息:

错误(ORPSIM-15108):X_U6使用的子电路 UCC28710未定义

您是否知道导致此问题的原因?

BR、
Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我目前正在处理这个问题,但没有你看到的问题。  您能否 重新安装软件 TI PSpice 更新并尝试再次运行仿真以查看错误是否解决了问题?

    如果这无法解决问题、您可以尝试运行 Tina 模型来仿真您的设计。  TINA 仿真器是免费的 、可从 TI.com 免费下载、也可用于仿真您的设计。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    感谢您的快速回复!

    客户已尝试使用 Tina 运行仿真、但它不收敛。

    成功运行 PSpice 需要哪个 PSpice 许可证?

    BR、
    Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于您联系了内部应用工程师、此主题已关闭。