This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24232:关于 ITERM 引脚外部电阻器设置的查询

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24073, BQ24232
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1009047/bq24232-inquiry-about-external-resistor-setting-of-iterm-pin

器件型号:BQ24232
主题中讨论的其他器件:BQ24073

大家好、TI 支持团队

由于 BQ24073的交货日期问题、客户正在查看 BQ24232产品。

请询问 ITERM 引脚的设置。

目前、PCB 的 ITERM 引脚部分连接到 GND。

在数据表中、它被设计成通过连接一个外部电阻器来调节端接电流。

引脚说明指出、10%的终止电流设置为悬空状态。

那么、如果它连接到 GND、它如何工作?

并且电气规格中的以下电流值是否表示充电期间消耗的电流?

充电完成时不消耗它吗?

请提供尽可能详细的解释。

在待机模式下不消耗电流是客户想要的。


我们目前的情况是,我们需要紧急审查和选择,因此请尽快作出反应。

谢谢。

此致、

mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MJ:

    [引用 userid="468774" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1009047/bq24232-inquiry-about-external-resistor-setting-of-iterm-pin "]那么,如果它连接到 GND,它的工作原理是什么?

    通过将 ITERM 引脚拉至 GND、您可以禁用终端。  

    [引用 userid="468774" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1009047/bq24232-inquiry-about-external-resistor-setting-of-iterm-pin "]并且《电气规范》中的以下电流值是否表示充电期间消耗的电流?

    这是器件用于查看 ITERM 引脚上设置的电阻器的电流。 当器件处于活动状态时、它将被消耗。  

    此致、

    Anthony Pham