This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:电池电量耗尽问题

Guru**** 2582375 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25713, PMP40441, BQ77915

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1008947/bq77915-battery-drain-issues

器件型号:BQ77915
主题中讨论的其他器件:BQ25713PMP40441

大家好、我们为我们的产品实施了 BQ77915电池保护 IC 以及 BQ25713充电控制器。 我们的原理图主要基于适用于4节锂离子电池的 USB-C 充电解决方案的 PMP40441参考设计。

我们发现、电池组件的电压消耗比 BQ77915中给出的欠压保护电压阈值(2.9V*4=11.6V)低得多。 我们的一些电池组件已经表明、它们在整个组件(4节串联锂离子圆柱形电池)上的排空电压低至~2.5-4V。 当我们使用电源+分压器来测试欠压保护时、我们发现它正确关闭了放电 FET 并将电流消耗降低至~600uA。

我已经附上了充电和保护电路的原理图以供查看。 如果需要任何其他信息、请告知我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil、

    我认为您可能需要从电路板上移除 R209、因为这将是电池的恒定电流消耗。 我认为这就是电流消耗为600uA (11.6V/20k)的原因。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    感谢您的快速响应。 我将看到移除 R209是否会消除600uA 电流。 但是、即使持续耗电600uA (即使在欠压故障条件下)、电池组也需要数年的时间才能达到我们看到的电压。 原理图中是否有其他任何东西会导致泄漏电流升高、从而导致您的误差?

    谢谢、

    Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil、

    我在原理图中看不到任何其他东西。 您可能需要测量电池输入电阻器和系统中其他电阻器上的电压、以确定意外电流可能在何处流动。

    此致、

    Matt