This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:我们可以增大电池平衡 LED 指示灯电流吗?

Guru**** 2548620 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77915

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1009319/bq77915-can-we-increase-cell-balancing-led-indicator-current

器件型号:BQ77915

您好!

bq77915 EVM 用户指南 SLUUBU2B 的第16页显示了具有五个 LED 的电池平衡指示器原理图。 我们希望使用10mA 的更高 LED 电流电平、以实现更多可见的平衡状态 LED。

对于我们的设计 、我们是否可以增大 Rin 输入滤波电阻器的值以补偿增大的 LED 电流、将电池平衡电流限制在50mA 或更低、LED 是否消耗10mA?  如果是、我们是否需要减小 输入滤波电容器的值以保持相同的 RC 时间常数?

如果可能 、希望避免外部 FET 仅具有更亮的 LED 所需的成本和空间。 谢谢你。

此致 、John M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    当电池 n 使用 BQ77915数据表功能方框图中所示的内部 N 沟道 FET 进行平衡时、VCn 至 VCn-1引脚将合并。  您可以通过调整与 LED 串联的电阻器来调节 LED 中的电流(如您所注意到的那样显示在用户指南的第16页上)。  通常、引脚对称地拉在一起。  随着 LED 中的电流增加、VCn-1路径中的 LED 会阻断电流、因此引脚不再对称地拉在一起。  由于 LED 具有所需的 Vf、因此可能存在限制、但我相信您可以在 EVM 电路之外进行一些调整。  

     用于灌入大部分平衡电流和 LED 电流的外部 FET 将使电路更具通用性、但正如您所注意到的、它是更多的组件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的快速回答! 我没有考虑 LED 对 VCn-1电流的影响。 Hmm…看起来我们需要抓取几个 EVM、交换一些电阻器、看看会发生什么情况。 请考虑我的问题已解决。 再次感谢!

    此致、John M.