This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92513:一旦 PWM 占空比变为0、则不再响应

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1008698/tps92513-no-longer-responds-once-pwm-duty-cycle-goes-to-0

器件型号:TPS92513

器件将开始工作、但如果 PWM 占空比变为0、器件将不再响应任何 PWM 值。

我为芯片提供5V 电压。

输出是单个 LED、电流为700mA、正向电压为3.0V。

是我的原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    当您将占空比减小到0然后再增大占空比时、您能否捕获 SW 和 PWM 的波形?

    BR、

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在阅读另一篇论坛文章后、我将输入电压从5V 提升到15V、现在工作正常。