This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27712:LO 和 HO 上升

Guru**** 2532360 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1009284/ucc27712-lo-and-ho-rising

器件型号:UCC27712

大家好、

在数据表的第28页中、Ω"建议使用一个与偏置电源和 VDD 引脚串联的10k Ω 电阻器 RBIAS 来实现 VDD 斜升时间
μs 20 μ s、以最大程度地减小 LO 和 HO 上升、如图45"所示。 为何 Lo 和 Ho 会随着 VDD 的上升而上升?

谢谢  

Naizeng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naizeng、

    在 VDD 和 HB 上电期间、有内部初始化电路可使驱动器输出保持低电平状态。 加电期间、这些电路需要一段时间才能激活。 因此、我们建议限制偏置初始斜坡时间。

    此致、