This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD16570Q5B:CSD16570Q5B 和 CSD17570Q5B 引脚对引脚器件搜索

Guru**** 2574995 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD16570Q5B, CSD17570Q5B, CSD16556Q5B, CSD17573Q5B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1008373/csd16570q5b-csd16570q5b-and-csd17570q5b-pin-to-pin-device-search

器件型号:CSD16570Q5B
主题中讨论的其他器件: CSD17570Q5BCSD16556Q5BCSD17573Q5B

大家好、

我的客户需要找到 CSD16570Q5B 和 CSD17570Q5B 的引脚对引脚器 件、实际上、我已经找到了一些搜索类似产品的器件、但我无法判断哪种材料是最佳替代方案、性能最接近。 因此、请帮助我选择与引脚 CSD16570Q5B 和 CSD17570Q5B 最相似的器  件;我的意思是、我需要两个器件来分别替换 CSD16570Q5B 和 CSD17570Q5B。

由于客户的需求更为紧迫、请尽快回复我、谢谢。

此致、

刘德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    感谢您向客户推广 TI FET。 CSD16570Q5B 和 CSD17570Q5B 是采用5x6mm SON 封装的最低导通电阻25V 和30V FET、并针对热插拔和 OR'ing 应用进行了优化。 下一个最低的导通电阻25V FET 是 CSD16556Q5B 和 CSD17573Q5B 30V FET。 它们的工作效果如何取决于客户的要求。 导通电阻越高、导通损耗越大。 您能否分享客户的要求?

    谢谢、

    John Wallace

    TI FET 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    感谢您的快速回复、 我还将与客户沟通以了解更多信息。 如果我有更多信息、我将继续反馈给您、再次感谢您。

    此致、

    刘德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    检查您是否获得了任何其他信息。 请告诉我。

    谢谢、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    由于我没有得到回复、我假设您的问题已得到解决、我将关闭此主题。

    此致、

    John