This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD18537NQ5A:降压转换器高驱动 FET (6nSec)脉冲超过 VDS 额定值

Guru**** 1818760 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD18537NQ5A, CSD19531Q5A, CSD19533Q5A, CSD19534Q5A, TPS40170
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1007132/csd18537nq5a-buck-converter-high-drive-fet-6nsec-pulse-exceeds-vds-rating

器件型号:CSD18537NQ5A
主题中讨论的其他器件: CSDCSD19531Q5ACSD19533Q5ACSD19534Q5ATPS40170

我们将 CSD18537NQ5A 用作基于 TPS40170RGYR 平台的降压转换器上的高驱动 FET。

85V 6nSec 接通脉冲是否会对器件造成损坏?

Jojo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jojo、

    感谢您关注 TI FET。 只要超过绝对最大额定值、就会有器件损坏或故障的风险。 脉冲宽度很短、但波形上有明显的振铃。 您如何以及在哪里进行测量? 示波器探针应尽可能靠近 FET 引脚、并具有非常短的接地连接。 请访问我们 的支持与培训 页面、您可以在其中找到  有关同步降压转换器振铃减少的应用手册。 如果您需要进一步的帮助、请告诉我。

    此致、

    John Wallace

    TI FET 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jojo、

    跟进、看看这是否解决了您的问题。 请告诉我是否可以提供进一步的帮助。 如果我没有收到您的回复、我将假定您的问题已得到解决、并将关闭此主题。

    谢谢、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、 它确实澄清了我们的问题。  1)下一个具有更高 VDS 额定值的 FET CSD 或最接近的系列是什么? 2) 2)在该配置上可能发生"击穿"事件的条件或场景中。 如何防止这种情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jojo、

    感谢您提供更多信息。 CSD18537NQ5A 是一款60V FET。 TI 还生产出采用相同5x6mm SON 封装的80V 和100V 器件。 两个最接近 CSD18537Q5A 的 FET 导通电阻为 CSD19534Q5A (VGS = 10V 时为15.1m Ω、13m Ω)和 CSD19533Q5A (VGS = 10V 时为9.5m Ω、导通电阻为9.5m Ω)。 根据您之前的帖子中的相位节点波形、低侧 FET 会看到过多的 VDS。 它也是60V FET、100V FET 是 CSD19531Q5A (6.4m Ω 与6.8m Ω)。

    波形显示输入电压约为30V。 通常、这需要40V 或60V FET、但开通时的过冲大于输入电压的2倍。 开关节点振铃过大、我对此感到惊讶。 您共享的波形有哪些条件? 您的要求是什么:VIN、Vout 和 Iout? 在开关节点上似乎有一个 R-C 缓冲器。 您是否尝试调整这些值以减少振铃? 您还可以调整 R89的值以降低高侧 FET 的导通速度。 是否可以为高侧 FET 添加串联栅极电阻器?

    TPS40170控制器应具有足够的击穿保护、并且 FET 经过优化、可防止由于栅极上的 CDV/dt 感应电压而导致误导通。 当超过 BVDSS 时、低侧 FET 更有可能发生雪崩。 波形不会在峰值处显示任何削波、这可能是因为脉宽很短。 TI 对我们的 FET 进行单脉冲雪崩-而不是重复雪崩的评价。

    谢谢、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jojo、

    只需检查您的问题是否已解决。 请告诉我。

    谢谢、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jojo、

    由于我没有得到回复、我假设您的问题已得到解决、我将关闭此主题。 请允许我提供进一步的帮助。

    谢谢、

    John