This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28704:它能否支持高达450V 的直流输入电压?

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28704

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1009146/ucc28704-can-it-support-dc-input-voltage-up-to-450v

器件型号:UCC28704

客户正在为其辅助电源寻找 PSR 反激式控制器。  输入来自其 PFC 输出、因此输入电压范围可能介于300V 至450V 之间。 您能否帮助检查 UCC28704或其他更好的建议是否能够满足其要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aki:

    是的。 我们的任何反激式控制器都可以支持这一点。 关键是确保外部组件的额定值正确。 为了提出更好的建议、负载的功率级别是多少?

    我希望这能回答你的问题。