This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5064:LM5064有问题

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5064
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1008483/lm5064-issue-with-lm5064

器件型号:LM5064

我们在  其中一个设计中使用 LM5064器件来管理电源。 但是、它的 PGOOD 似乎从器件中退出、在详细检查后发现 Vdd 电源(由器件生成)不在提供。 电源输入源稳定。 请帮助我们紧急解决这一问题。

根据数据表、可以从 VDD 汲取30mA 的电流、根据我们的原理图设计、我们采用15mA 的电流、假设54V 输入电压下的功耗为0.75W。  这在所有 PCB 和从 VDD n 限制汲取的电流中都是一样的。  这是否会影响器件的功能。

主席先生,我们在实施这项计划后,再次面对同样的问题,请尽快提出建议。

 

(1)是的、您可以使用上拉电阻器将 PGOOD 上拉至48V。 使用47kOhm 至100kOhm 范围内的上拉电阻器

(2)我建议将 VDD 上的负载保持在5mA 以下  

此致、  

Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nithish、

    您是否在之前的帖子中分享了测试结果。 ? 您能在此处共享它们还是链接该主题。

    此致、  

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的原理图与您在 Evolve 电路板上的原理图相同、而在 evolution 电路板中、VDD 消耗的电流大于5mA、那么我们为什么会面临这一问题?

    请建议适当的解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nithish、

    您能告诉我们 撤回 PGOOD 的测试条件吗? 您的系统能够启动。 ?

    此外、请分享测试结果 以进一步分析 此问题。

    此致、  

    Rakesh