This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS717:如何降低固定电压版本的输出噪声?

Guru**** 2519040 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1008639/tps717-how-to-decrease-output-noise-of-fixed-voltage-version

器件型号:TPS717

尊敬的 Sirs:

我想问您、这是否可行(与 TPS73101类似)

使用连接到 FB 引脚的1nF 电容器降低 TPS71701 (固定电压版本)的输出噪声。

此致、

Emil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Emil、

    您可以使用 CFF 来帮助降低噪声。  CFF 将按照您的建议从 Vout 连接到 VFB。  CFF 的典型值在100pF 至10nF 范围内。

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、
    Emil